This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A:关闭二极管电流容量

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774909/ucc27524a-turn-off-diode-current-capacity

器件型号:UCC27524A
主题中讨论的其他器件: UCC27524

您好!

我想为 UCC27524A 选择一个关断二极管、但是我不知道如何选择具有适当电流容量的二极管。
似乎需要5A 的电流容量来证明 UCC27524的灌电流能力、但这似乎太大了。
参考其他参考设计、使用 MRB350和 BAT54的原因有一些。
但是、BAT54的正向浪涌电流为600mA。 这似乎是不够的。

我想征求你的意见。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuki-San、

    感谢您关注我们的器件、我叫 Mamadou Diallo、是支持低侧驱动器的应用工程师。

    下面复制的文档的第3.4.1节讨论了如何选择这种反并联二极管及其缺点。

    www.ti.com/.../slua618a.pdf

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们、如果您的问题已解决、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    那么、使用1N4148时为150mA、使用 BAS40肖特基反向并联二极管时约为300mA、是否适用于 UCC27524关断二极管?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Itoh-San、您好!

    是的、没错!

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题得到解决、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认识到关断电流实际上是瞬时的、它不会加热二极管。
    但 BAS40似乎不支持5A 浪涌电流。
    感谢您对此的评论。

    此致、
    Itoh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    如果您在典型的栅极驱动电路中严格寻找反并联二极管、则 BAS40或 MDL914T1G 应正常工作、因为它不仅为关断瞬态提供低阻抗路径、还会强制通过栅极电阻器实现导通瞬态、以最大程度地减少过冲。  

    另一方面、如果您尝试设置驱动器以严格验证驱动器的灌电流/拉电流能力、您可以在驱动器输出端使用肖特基(如 MBRA340)以及并联电容器、如下所示、并施加输入脉冲(通常为250ns) 特定频率下运行。 在初始导通转换时间内、电流将在稳定至稳定状态值之前达到峰值。 稳定电流是所需的驱动电流。

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou