This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:电路未正确加电

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772241/lm5175-the-circuit-does-not-power-up-correctly

器件型号:LM5175

尊敬的专家:

我的客户正在评估 LM5175并遇到问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我正在评估 LM5175

在软启动时、

QH 1 (输入侧、高侧 FET)突然输出并成为间歇性运行。

输出电压不稳定。

然后、LM5175的栅极驱动器在我知道之前损坏了。

您能否看到随附的文件并告诉我问题是什么。

我无法调查错误原因。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

e2e.ti.com/.../question-about-LM5175.pptx

e2e.ti.com/.../BOM-List.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    感谢您的提问。 布局可能需要改进、但电路似乎在无负载的情况下工作、对吧? 发生这种情况时、Vin 和 Vout 是什么? 您能否在相同的示波器图上监控 SW1和 SW2?

    此致、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    我是否可以假设问题已解决? 现在我关闭它、但您可以通过发布帖子重新打开它。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi