This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:采用 SM72445的降压转换器设计

Guru**** 2392975 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769919/sm72445-buck-converter-design-with-sm72445

器件型号:SM72445

您好、社区

我将开始从事一个有关太阳能模块电源优化器的项目。 在开始设计之前、我检查了 SM72445并提出了一些基本问题。

首先、SM72445控制一个四开关降压/升压转换器。 是否可以让它控制一个简单的降压转换器?

其次、评估板曾经是 Solarmagic 电源优化器。 使用降压/升压设计的优势是什么? 我唯一能想到的是减少串电流。 但与简单的降压设计相比、它的组件数量翻倍、损耗更高。 我在这里缺少什么吗?

第三、是 SM72445数据表中提到的所有可能的调整。 也可以进行其他更改。 例如,在给定情况下强制转换器激活 Panelmode。

第四、TI 系列的其他组件是否可用于此类应用?

感谢你的帮助!

此致、

弗里德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frieder、

    感谢您的关注。 SM72445是10年前为 Solarmagic 电源优化器开发的、可用于控制简单的降压转换器。 但是、工作范围会受到限制。

    选择降压和升压模式是为了在多面板配置中提供自由、无论是串联还是并联。 降压和升压模式支持任何输入电压和输出电压组合。

    我不完全理解您的第三个问题、但如果它们不会导致冲突、您可以进行调整。 由于通过 VIN 接近 VOUT 激活面板模式、您可以强制输入或输出电压感测引脚处于相同状态以进入面板模式。 但是、在这种情况下、MPPT 无法正常工作。

    第四个问题:这是 TI 唯一一款用于 MPPT 的硬编码数字器件。 您还可以考虑使用 TI 的 C2000或 MSP430并使用软件来实现 MPPT 和生成 PWM 控制信号。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao Xi、

    感谢您的快速且公开的回复。 我还有几个问题。

    1.您能否更具体地说明降压转换器的工作范围。 除了输入电压大于输出电压之外、我还需要有哪些限制? 我想这不是通过断开这两个开关的 PWM 引脚来完成的、而是需要一些编程、对吧?

    基本上、只有当您需要获得特定输出电压时、才有降压/升压功能是合理的。 或者当您想假设您的串电压下降到低于逆变器的规格时。 也许将灯串中的电流保持在低电平是一个加分项、这样可以减少那里的损耗。 当您说多面板配置时、您是指不同 ISC 和 VOC 的面板吗? 如果两个降压/升压转换器都可以降至相同的电压/电流、为什么需要降压/升压转换器?

    那么、除了数据表中描述的寄存器中的调整之外、只能进行硬件修改?

    4.已解决

    谢谢!
    非常感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frieder、

    我的印象是、当降压占空比大于96.5%时、即 Vin 大于 Vout 的3.5%、控制器将退出纯降压操作。

    2.是的、我指不同的面板可能具有不同的 ISC 和 VOC。 降压/升压转换器可以将任何输入电压和输出电压电平关联起来、而不会影响功率输出。 当输出相同时、输入电压(即电池板的 mppt 工作电压)可能会有所不同。 如果您可以确保所有输入电压都高于输出电压至少>3.5%,则只需一个降压转换器即可。

    3.这些需要修改硬件。 我不记得有任何编程会影响这件事。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao Xi、

    2.我想您所描述的主要是并行配置。

    1./2. 我对具有相同型号的四个面板的评估板进行了一些测试、每个面板都连接了 Solarmagic Evaluationboard。 我注意到电路板所选灯串中的电流低于电池板的 MPP 电流。 因此、它们使用的是升压模式。 让我们假设我将电路板配置为仅一个带扣类型、控制器是否会决定灯串中的另一个更高电流并且仍然执行 MPP 跟踪、或者这是否会导致控制器发生故障/工作故障? 包含一个逆变器、因此我假设它只需选择另一个控制工作正常的电流。 但是、我还想知道是否存在缺失的 boosttype 会带来麻烦的情况?

    此致、非常感谢!
    弗里德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frieder、

    我相信您将四个模块输出串联在一起、对吧? 如果您只安装和使用降压桥臂、则可能是某些面板不能在 mppt 中运行。 这是因为、如果一个面板断电、其余模块需要补偿总电压、这可能会进入升压模式、但您的模块无法运行升压。 如果您的逆变器可以将电压调节到较低的水平、这可能不是问题、但我担心这可能不是那么简单。 因此、我建议您使用全部四个开关来避免出现我上面提到的任何问题。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi