This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SOT-223封装缺少引脚信息

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775196/pins-information-missing-for-sot-223-package

主题中讨论的其他器件:TPS736

尊敬的 TI 团队:

 对于 LDO TPS73618-Q1、TI 建议采用两种封装 的 SOT-223 | 6 和 SOT-23 | 5。 我下载了数据表、并注意到 SOT-223的引脚信息缺失。 请提供此数据、如果 可能、请提供更新后的数据表?

此致、

Abderrahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abderrahman:

    感谢您将此事提请我们注意。  我们将确保 SOT-223封装(DCQ)在下一修订版的数据表中。  同时、请接受取自 TPS736数据表的以下图片。  这与 TPS73618-Q1的引脚相同。  由于这是一个固定输出电压器件、引脚4将为 NR。

    非常尊重、

    Ryan