This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:每个通道的灌电流(LP8556TM-LEDLOAD)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774944/lp8556-sink-current-for-each-channel-lp8556tm-ledload

器件型号:LP8556
主题中讨论的其他器件:LP8555

您好!  

我们使用 LP8556EVM 驱动 LP8556TM-LEDLOAD 板上的 LED 灯串。

连接器 J10用于连接 LED EVB 和 LP8555 EVB、其中每个通道的 LED-和 LP8555 LED IC 的相应电流阱之间有一个10欧姆电阻器。

 

我们在两个板之间建立了以下连接:

"VBOOST"<="Boosta"(通过 J10:PIN1)

"LED1"<=10 Ω RES=>U2 (LP8555):LEDA1  (通过 J10:PIN2)

"LED2"<=10 Ω RES=>U2 (LP8555):LEDA2  (通过 J10:PIN3)

"LED3"<=10 Ω RES=>U2 (LP8555):LEDA3 (通过 J10:PIN4)

"LED4"<=10 Ω RES=>U2 (LP8555):LEDA4 (通过 J10:PIN5)

 

因此、总共连接了4个灯串、每个灯串具有8个 LED (测得的正向电压~2.8V)。

下面是 LP8556TM-LEDLOAD 板的照亮图、测得的 Boosta 电压=21.5V。

 

我们已使用 LP8556EVM 评估软件来调节 LED 的亮度、我们的目标是每个灯串/通道的亮度为20mA。

当电流从 LP8556TM-LEDLOAD 板的 LED- 流向  LP8556EVM 板的 Sink 引脚时、单串/通道的电流测量单位为一毫米。 (下图)

但是、我们可以为每个 灯串/通道设置的最大电流仅为6mA 左右。  当调节至更高的亮度时、所有通道 A LED 灯串将一起降压。

请建议如何为 LED 灯串启用更高的驱动电流。 (目标:每个灯串/通道20mA)、 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    我对您的描述有点困惑、您使用 LP8556EVM 软件来调节电流? 您能否与我分享您的软屏画面? 我想检查配置。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean、感谢您的回答。
    在将 Boosta maximum=22V 之前、我可以在将 Boosta maximum=25V 后增大电流。
    当每个通道上的电流为20mA 时、测量的 Boosta 电压=22.9V