This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:电感器上的开关电流

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774106/bq24192-switching-current-on-inductor

器件型号:BQ24192

你(们)好  

我将 BQ24192用于我的应用之一。 在数据表中、我能够找到电感器饱和电流额定值、但无法找到电感器额定电流要求。 因此、我想知道在电池存在和电池不存在时、电感器将产生多少电流。

请告诉我如何计算它。

谢谢  

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    在充电器上、RMS 电感器电流将大致等效于充电电流+系统负载电流。 因此 ICHG + ISYS ~ IL_RMS。

    您可能需要考虑您的输入可以处理什么、或者充电器上的 IINDPM 阈值将设置为什么。 如果存在潜在的输入限制、我建议您将 IL_RMS 值基于 PIN (输入功率能力)/VSYS_MAX、假设效率为100%。


    此致。
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    我有两个查询-

    1.电源适配器为电池充电时、SW 引脚与电感器之间的电流大小

    2.电池不存在时。

     ICHG + ISYS ~ IL_RMS。 这意味着在充电期间所有电流都流经电感器,ICHG 电流通过电感器输出--> SYS 引脚-->内部 BATFET --> BAT 为电池充电。 ISYS 电流通过电感器和 O/P 电容器为系统提供电流。

    我的理解是否正确?

    谢谢

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    正如我说过的、充电时的 IL_RMS 将等于 ICHG 电流+系统中来自 SYS 的任何负载电流。

    2.当电池不存在且明确禁用充电时,IL_RMS 将等于从 SYS 拉取的系统电流。

    您的理解是正确的。


    此致、
    Joel H