This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:适用于4.2V 锂电池

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775091/bq25606-for-4-2v-lion-battery

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ24250

大家好、

我想将 BQ25606用于4.2V 锂电池。

我在下面有2个问题:

在数据表中、典型电池充电电压为4.208V。

BQ24250是否适用于4.2V 锂离子电池?

2.预充电计时器的范围与快速充电安全计时器大致相似,容差为2hr+/-20%。

预充电计时器2小时是否过长?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    只是为了澄清、您是否询问了 BQ24250或 BQ25606? 我假设您在我的回答中询问 BQ25606、因为这似乎与您的帖子的其余部分更加一致:

    1.是的、BQ25606适用于为4.2V 锂离子电池充电。 kΩ 您要将电池充电电压设置为4.208V、则从 VSET 到 GND 的下拉电阻必须大于50 μ A、因此只需将 VSET 引脚悬空即可。

    2.预充电安全定时器为2小时,但快速充电安全定时器实际上为10小时,如数据表的第8.3.6.6节所述。 虽然这听起来可能需要很长时间、但它在使用较低的充电电流时提供了灵活性、这将增加电池充电的时间。 可接受的 ICHG 范围为300mA - 3A、IPRECHG 仅为 ICHG 的5%、因此如果您需要较低的充电电流、则较长的安全计时器是合理的。

    此致、
    Angelo