This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141:将低侧 FET 更改为二极管、并用于异步电路

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141, LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775020/lm5141-change-low-side-fet-to-diode-and-use-in-asynchronous-circuit

器件型号:LM5141
主题中讨论的其他器件: LM5085

您好!

我将根据以下规格研究使用 LM5141器件的电路。
我的电路中的负载电流很小、但频率扩展功能是降低噪声所必需的。
但是、由于 FET 的价格很高、我想将低侧 FET 更改为二极管。
是否可以将 LM5141器件用作异步电路?
如果可能、是否存在无法使用的函数?

(规格)
输入电压:24V
输出电压:12V
输出电流:0.1A (典型值)、3A (最大值)
DEMB = GND (使用二极管仿真模式)
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将询问使用该器件的应用工程师、并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用二极管代替 FET 应该是可以的。
    您还可以查看 LM5085