This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:模式转换、过冲

Guru**** 2530070 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775088/lmr33620-mode-transition-overshoot

器件型号:LMR33620

大家好、团队、

我对 LMR33620在 PWM 模式和 PFM 模式之间的模式转换有疑问。

我们看到 在24Vin 和18Vo 条件下、器件在150mA 负载附近发生过冲。  我们想了解该行为是由 LMR33620还是任何其他原因造成的。 下面是我要确认的内容。 请回答这些问题吗?

发生转换时、器件是否可以导致大约25mV 的过冲?

  24Vin、18Vo 条件下的转换阈值预计为多少 mA? 150mA 的值是否合理?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当器件更改模式时、可以看到25mV 的过冲。
    很难预测模式将发生变化的确切负载。
    然而、模式变化的值为150mA 是一个合理的值。

    如果您可以向我们展示您的原理图、我们可以帮助您为您审查您的设计。