请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR10515 主题中讨论的其他器件: LM10515
团队、
我有一位客户尝试在以下配置中使用 LMR10515:
输入电压:5V
输出电压:1.8V
输出电流:30mA。
这里的效率看起来很糟糕(~60%和高斜率)、但除此之外、还有其他原因值得关注吗? 客户告知、考虑到器件功耗较小、他们对效率并不是很担心、但在设计中将其中的多个电源轨用于其他电源轨、希望保持 BOM 的简化。