This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR10515:极轻负载条件

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR10515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775208/lmr10515-very-light-load-conditions

器件型号:LMR10515
主题中讨论的其他器件: LM10515

团队、

我有一位客户尝试在以下配置中使用 LMR10515:

输入电压:5V

输出电压:1.8V

输出电流:30mA。  

这里的效率看起来很糟糕(~60%和高斜率)、但除此之外、还有其他原因值得关注吗? 客户告知、考虑到器件功耗较小、他们对效率并不是很担心、但在设计中将其中的多个电源轨用于其他电源轨、希望保持 BOM 的简化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carolus、

    LM10515没有任何特殊的轻负载效率特性、因此轻负载将显示低效率。 只要它们在 DCM 模式下正常运行、就没有其他问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John 的快速回答! 这是我想的、但我只是想验证一下。