This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:栅极驱动器或开关节点振铃?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774918/ucc27712-ringing---gate-drive-or-switch-node

器件型号:UCC27712
主题中讨论的其他器件:UCC27714

您好!

观察这些波形、振铃看起来是否来自栅极驱动? 还是振铃实际上在开关节点上? (第一张图片)

我认为振铃真正在开关节点上、因为我们可以看到振铃耦合到高栅极和低栅极驱动信号上。 (第二张图片)

不过、我很好奇、是否可能是高侧栅极驱动器发生振铃、从而导致开关节点随着 FET 的 RDS (on)变化而振铃。

  1. 如果振铃来自栅极驱动器、那么是否只需增加栅极电阻器即可解决此问题?
      1.  
  2. 如果振铃来自开关节点、我可以更改哪些值来提供帮助?
      1.  

这是在 EVM 上、因此我不关心布局。 但是、我们确实将栅极电阻器更改为2.7欧姆。 开关节点上是一个大电感器、值介于2.5mH - 10mH 之间似乎无助于振铃。

谢谢!
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您关注 UCC27714。 如您所述、第1幅图中的振铃显示了开关节点上的振铃和 HO 输出相对于接地的振铃。

    HO 输出以 HS 引脚或开关节点为基准、因此实际栅极驱动和 Vgs 波形将是 HO-HS 的差分测量值。 开关节点上通常存在一些电压尖峰和振铃、这是开关边沿 dV/dt 和 di/dt 以及布局和 MOSFET 的寄生电感和电容造成的。 通常、MOSFET Vgs 上的振铃不是开关节点振铃的来源、但 Vgs 振铃会减慢开关边沿过程。 如果 Vgs 振铃过大、则可能会导致 MOSFET 意外开关、但这些图中并未出现这种情况。

    可以通过几种方法来减少开关节点振铃。 通过增大栅极电阻来降低开关边沿 dV/dt。 向开关节点添加缓冲器以抑制振铃。

    确认这是否回答了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

    Richard Herring