主题中讨论的其他器件:UCC27714
您好!
观察这些波形、振铃看起来是否来自栅极驱动? 还是振铃实际上在开关节点上? (第一张图片)
我认为振铃真正在开关节点上、因为我们可以看到振铃耦合到高栅极和低栅极驱动信号上。 (第二张图片)
不过、我很好奇、是否可能是高侧栅极驱动器发生振铃、从而导致开关节点随着 FET 的 RDS (on)变化而振铃。
- 如果振铃来自栅极驱动器、那么是否只需增加栅极电阻器即可解决此问题?
- 如果振铃来自开关节点、我可以更改哪些值来提供帮助?
这是在 EVM 上、因此我不关心布局。 但是、我们确实将栅极电阻器更改为2.7欧姆。 开关节点上是一个大电感器、值介于2.5mH - 10mH 之间似乎无助于振铃。
谢谢!
Ryan B.