This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:降压/升压控制器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772824/tps62130a-buck-boost-controller

器件型号:TPS62130A
主题中讨论的其他器件: TPS63070

您能否推荐使用与作为 LED 电源运行的 TPS62130A 类似的降压/升压控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、

    您能给我们提供更多详细信息吗?输入/输出电压和输出电流要求是什么?

    与 TPS62130A 最接近的器件是 TPS63070、但最大输出电流为2A

    我们没有专用的降压/升压 LED 驱动器、但 TPS63070仍可用于驱动 LED、请参阅以下应用手册:
    www.ti.com/.../slva419b.pdf

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    输入电压为2.7V 至>6.5VDC
    输出电压为2V 至8V
    Iout 高达2A

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    TPS63070是否适合您的设计?
    VIN=2-16V、
    VOUT=2.5-9V、
    Iout=2A,但这取决于输入/输出电压。 在某些极端情况下(最小输入电压、最大输出电压)、最大输出电流低于1A。查看图13-16、18、20、38、39、 数据表中的41。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    我们正在设计试验电路板。

    再次感谢。