This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:适用于 LCC 拓扑的 UCC256301

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774852/ucc256301-ucc256301-for-lcc-topology

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:UCC24624

您好的支持团队

该部件是否可以将拓扑更改为 LCC?  如果没有、我们是否计划开发 LCC IC?

我可以比较 LLC 和 LCC 吗?

是否具有 LCC SR 驱动器、UCC24624是否采用 LCC?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、红色、

    您的听力很好。

    UCC256301能够支持 LCC 拓扑

    本应用手册提供了不同谐振拓扑之间的比较: www.ti.com/.../slup376.pdf
    LLC 和 LCC 之间的具体比较从第13页开始。 从较高的水平来看、LCC 能够在比 LLC 所支持的更宽的输入或输出电压范围内运行。 缺点是 LCC 往往具有更高的 RMS 电流、这可能意味着更高的传导损耗。

    3.我相信 UCC24624对于 LCC 来说还可以、但请让我与我们的内部团队再次核实一下。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、红色、

    只要变压器在次级上使用中间抽头结构、UCC24624对于 LCC 应该是可以的。

    此致、
    本·洛夫