This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87350Q5D:请求 FIT / MTBF 数据

Guru**** 2381300 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87350Q5D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774108/csd87350q5d-request-for-fit-mtbf-data

器件型号:CSD87350Q5D

大家好、团队、

我想知道 CSD87350Q5D 的 FIT 和 MTBF 数据

无论是在 CSD87350Q5D 产品文件夹的"质量和封装"选项卡中还是在下面的 MTBF 和 FIT 估算器中、我都找不到它们。

www.ti.com/.../estimator.tsp

如果能提供任何援助,将不胜感激。

此致、

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toguchi San、您好!
    感谢您推广 TI FET。 我已检查您的请求。 以下是相关信息:

    在55C 用例中、0.7eV、60%可信度为…。
    时基故障= 2.0
    MTTF (小时)= 5.00E+08
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、


    感谢你的帮助。


    我想知道如何根据您提供的数据计算 MTBF。


    此致、


    开始
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toguchi San、您好!
    FIT =时基故障(x1e-09)小时。 MTBF = 1/FIT = 500e+08小时。 MTTF 和 MTBF 基本相同、但 MTBF 假定故障将被修复。

    MTTF–平均故障时间
    MTBF–故障间隔平均时间