This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 符合 Qi v1.2标准的最低静态电流无线电源接收器和电池充电器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775063/least-quiescent-current-qi-v1-2-compliant-wireless-power-receiver-and-battery-charger

主题中讨论的其他器件:BQ24040BQ51013B

您好!

哪款是符合 Qi v1.2标准的 TI 最低静态电流无线电源接收器和电池充电器?

(无线电源被禁用时 BAT 上的静态电流(待机))

"查找器件"工具没有静态电流参数。

此致

好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Mich
    对于直接无线电源到电池充电、我们提供了 BQ5105XB 系列器件。 禁用无线电源时 BAT 上的静态电流(待机)典型值为12uA、最大值为20uA
    有关使用无线电源 RX 和电池充电器的双芯片解决方案(请参阅 BQ51013B 数据表)。 如果我们使用 BQ24040、则流入 OUT (BAT)的电流最大为1uA、输入电压为0V、充电完成后最大为6uA。