This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:推荐合适的器件

Guru**** 2530490 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025A, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771500/lm5025a-recommend-suitable-part

器件型号:LM5025A
主题中讨论的其他器件: UCC2897A

大家好、

我的客户在旧产品中使用了我们的 LM5025A。 现在、客户开始了一个新项目、但他们希望选择具有与 LM5025A 类似功能的器件、以实现15V 至隔离式30V 应用、但 LM5025A 振荡器频率将在175kHz 至225kHz (整个温度范围内)之间变化、变化约为50kHz。 我的客户希望找到偏差较小的器件、其频率小于10kHz 或15kHz。 您能否帮助检查我们是否有最合适的器件来满足客户要求。

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    我检查了 UCC2897a、它在温度范围内具有大约+/-10%的类似振荡变化、而 LM5025A 的振荡变化为+/-12.5%。

    功率级设计的哪一部分是振荡器频率影响的范围?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    自从上次更新后的10天以来、我将关闭此帖子。 我希望您在此期间取得了进展、如果您有更多问题、请打开一个新帖子。

    此致

    Peter