This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:只有一个通道正常工作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768846/ucc28220-only-one-channel-works-properly

器件型号:UCC28220

我构建了类似的电路:

http://go.wolfspeed.com/l/101562/2018-07-02/552z75/101562/70670/CPWR_AN24.pdf

使用以下参数:VIN=300...400V、Vout=440V、最大功率10KW、Cree C3M00651000K。

Slope、SS、CTRL、CHG、DISCHG、 CS1和 CS2电路 与文档中的电路相同。
我只更改了输出和输入电压感应。

我开始使用实验室电源(350V 输入、440V 输出、~200 Ω 负载)以~1KW 的功率进行测试。

一个通道运行良好、PWM 信号可正常从控制器(从 UCC28220到 Cree 栅极驱动器模块)进行测量。 SiC FET 在此通道上运行良好。
但在另一个通道上、我只测量一个尖峰、而不是正常的 PWM 信号。  在此通道上、SiC FET 将仅导通片刻。

我的问题:
由于输出负载/功率较小、这是否正常运行?
或者、在每种情况下、两个通道是否交替工作?

感谢您提供信息!
此致、
匈牙利的加博尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabor、

    该负载电平下的 CTRL 引脚电压电平是多少。 如果使用100R 负载进行测试,UCC28220的另一相是否开始工作?

    两个相位都应运行、但在较轻负载下、如果 CTRL 开始降至1V 或以下、则可能由于两个通道之间的不匹配、一个通道开始提供最大的功率部分。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter!

    CTRL 引脚电压为3.56V。
    SS、斜率、CHG、DISCHG、REF 引脚正常(基于文档)。
    "线路正常" 条件也很好。
    VIN = 12、08V

    所附图像显示了两个通道的 OUT 信号(相同的时序和电压设置)。

    这是什么原因?
    感谢您提供信息!

    此致、
    Gabor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    +Info:已构建两个硬件,两个设备上的问题相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Gabor

    器件引脚上的电流感应信号如何?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CS1和 CS2 是相同的、 它们大约为0V、  开关时的噪声很小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对此有什么想法吗? 原因可能是什么? 还是在较低负载下正常运行?  
    遗憾的是、我无法在更高的负载下尝试它(实验室电源不再如此)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabor、

    是否可以为新设备交换部件? 或者、断开栅极驱动与正常通道的连接、将正常通道上 MOSFET 的栅极与源极短接、以确保 MOSFET 关闭、并仅尝试加载可疑通道。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabor、

    我希望你们已经取得了一些进展,因为自上次更新以来已经有10天了,我将关闭这个帖子。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    谢谢

    Peter