This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TPS23880:TPS23880仅具有2个输出为15.4W 的端口

Guru**** 2512325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775051/ccs-tps23880-tps23880-only-has-2-ports-output-15-4w

器件型号:TPS23880

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生:

TPS23880目前只有1个和8个30W 端口、其他端口的保护功率超过15.4W。我不知道原因是什么、谢谢您的帮助、进行故障分析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您能帮助澄清问题吗? 您是否说您将所有端口设置为30W、但只有2个端口在30W 下正常运行、而其他端口仅在15W 下运行? 您是否进行了任何类型的端口电源管理? 您的电源是否能够为每个 PSE 端口的整个负载供电或是否受到限制? 此外、您是否曾尝试使用 EVM 来验证您的解决方案/代码?

    谢谢!