This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:容量错误

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, GPCCHEM, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772239/bq78350-r1-the-capacity-is-wrong

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350GPCCHEMGPCCEDV

我刚刚使用 bq78350、bq76940和12节电池制作了 BMS。

电池的完整电压为50.4V。

但是、当电压降至49V 时、容量会降至0 、如下所示。

BMS 有什么问题。

是否有办法解决这个问题?

此外、所有电池的电压和电流均已根据手册进行校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    设置监测功能还涉及几个步骤。 有一份应用手册可帮助指导您完成以下步骤: www.ti.com/.../slua924.pdf

    首先、确保 AFE 电池映射配置正确。 第2.1节对此进行了介绍
    接下来、为您的电池加载正确的 ChemID、设置设计容量、并确定您的电池和应用的 CEDV 监测参数(第2.3节)。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、非常感谢。

    如何获取电池的化学 ID?

    只需查看下面列出的电池即可。

    该组总共包含六节电池、BMS 由两组组成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    我在我们的 ChemID 数据库中看不到这种特定的电池。 有一个在线工具(GPCCHEM)可帮助您找到最接近的匹配项 :http://www.ti.com/tool/GPCCHEM 如果您向下滚动到 GPCCHEM 页面的底部、则还会有一个视频与书面指南一起浏览。

    对于某些使用 Impedance Track 技术的监测计、查找最佳化学 ID 对于监测精度非常重要。 对于 BQ78350 (CEDV 监测计)、ChemID 仅用于确定器件完全复位时的初始条件。 它仅用于从电压中准确估算 SOC。 但是、监测计运行后、不会使用 ChemID。 根据您的应用、它可能并不是很关键。

    但是、在所有情况下、务必完成设置 CEDV 参数的步骤。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、在充电过程中、容量正在增加。 但是、当系统复位时、容量会降至7%。 对于放电过程、容量也在下降。 但是、当系统重置时、容量也会降至7%。 此外、电压接近49V。 这是正常的吗? 系统是否有任何问题,但错误的 ChemID 除外?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    如果容量显示为7%、可能是因为其中一个电池的电压低于数据闪存中的 EDV2电压设置。 也可能与 ChemID 相关。

    为了帮助调试该问题、您能否发送数据闪存设置(.gg 文件)以及重置时的充电和放电日志?

    要保存 DataFlash 设置、请单击"Data Memory"窗口中的"Export"按钮。

    要保存日志文件、请单击"Registers"窗口中的"Start Log"按钮:

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt。

    在充电和记录过程中、我是否应该等待电压上升到最大电压、即50.4V?

    放电是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    要收集 GPCCEDV 工具的数据目录、务必要充电至满电、然后放电至至少终止电压(每节电池~3V)。 但是、由于我们正在尝试调试您看到的一些问题、因此最重要的是捕获您描述的事件。 最好是看到电荷充满并放电、但我也希望看到复位、这会导致器件读取7%。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Matt。

    准备好后、我会将所有需要的文件发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    我现在要结束这一主题、因为它已经有几天了。 如果您对此主题帖作出响应、它将自动重新打开、因此您可以在文件准备好共享后进行响应。

    谢谢、
    Matt