This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:在此情况下、TPS61089能否始终在 PWM 模式下工作?

Guru**** 2393235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774684/tps61089-can-tps61089-work-always-in-pwm-mode-in-this-condition

器件型号:TPS61089

大家好、

客户希望在以下条件下始终在 PWM 模式下工作。(TPS610891直到现在才发布。)

VIN=4.5~5.5V

Vout=12V。

Iout=0.06~0.3A。 (可以确保大于0.06A)

如果使用高频大电感器(如10uH 或更高)、是否可以确保 TPS61089在 PWM 模式下工作?

谢谢。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、不允许进行虚假加载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    0.06A 有一点低、它应该大约为100mA。