This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:针对 CSA 和 CSB 的低通滤波器设计标准

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774467/ucc28070-low-pass-filter-design-criteria-for-csa-and-csb

器件型号:UCC28070

在您的电阻式电流感应原理图1401.Sch-1.pdf (TIDA-0130)中、有低通滤波器(R20、R26、C23、C13)。
您能否解释为什么插入 RC = 220ns 的低通滤波器?
您尝试衰减哪种噪声?

此致、
Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuki Itoh、
    您参考的原理图上的滤波用于衰减检测到的电流上拾取的任何开关噪声。
    选择的值是根据精度与 RC 元件引入的延迟之间可接受的折衷结果选择的。
    选择的值提供了可接受的性能
    您是否有电路电流感测信号的示波器图?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Griffin-San、

    非常感谢您的回复。
    我知道需要滤除开关噪声。
    我还没有示波器图片。

    请问您是如何验证性能是否可以接受的?
    标准是什么?

    此致、
    Itoh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Itoh-San、您好!
    我检查运算放大器的输出、它看起来很好地表示了源电流。
    可使用电流探头监测拉电流、也可使用 GDA、GDB 上的电压探头检查栅极驱动。
    当然、总的标准是我获得的功率因数和谐波失真测试结果。

    此致
    John