This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:如果充电电流限制为1A、电源为500mA、会产生什么后果?

Guru**** 2579915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073, BQ24073EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774596/bq24073-what-are-the-consequences-if-the-charge-current-limit-is-1a-and-the-power-supply-is-500ma

器件型号:BQ24073

大家好、TI 团队。

我的客户将设计适用于2600mA 电池的电池充电器。

BQ24073可将电流限制设置为1.5A。

测试条件

直流电源:5V,500mA

BQ24073EVM:充电电流1A。 (外部设置)

结果: 直流电源电压降至4.4V。

当 BQ24073的充电电流限值设置为1A 时、 如果用户使用500mA 直流适配器、 直流适配器是否可能损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24073中有 Vin_DPM 功能、用于保护不良的交流适配 器电源。

    在数据表的规格中、VIN-DPM:输入电流减小 4.5V (典型值)时的输入电压阈值

    至于直流适配器是否可能损坏、我认为这取决于适配器的设计。  我知道、在 DPM 条件下、适配器应处于过载条件、因此可能会导致热斜升。

    因此、如果适配器额定功率为500mA、我建议您将 BQ24073的输入电流限制编程为500mA。

    谢谢大家、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul

    感谢你的答复。

    我的客户不向买家提供直流适配器。 他们只销售机器人用于教育。

    因此、设计人员不知道机器人购买者使用的是什么电源。  (例如:5V 0.5A、1A、1.5A、2A??)

    但设计人员希望为快速充电设置电流限制1A。 (因为充电至0.5A 时需要很长时间才能完成充电。)

    Vin_DPM 模式是否自动设置?  

    这与 EN1和 EN2引脚设置有什么关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    否、此器件是固定的 Vin_DPM。
    谢谢