This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:tps562201最短关断时间

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774789/tps562201-tps562201-min-off-time

器件型号:TPS562201

尊敬的先生:

我想设计  VIN 5.8V~16V 输出 电压5V@2A 降压。

当我使用 webench 进行仿真时、它会显示错误消息。

 这是由最短关断时间引起的吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    勒西弗、
    是的、这是因为最短关断时间限制。