This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61028:VBAT/GND 短路

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769404/tps61028-vbat-gnd-short

器件型号:TPS61028

您好!

我们遇到 TPS61028在未知情况下发生故障的问题。  

发生的情况是、该器件会在 VBAT 和 GND 之间形成短路、  

  • 布局如数据表中建议的那样
  • 我们使用陶瓷 C +串联电阻器代替钽 C
  • 在输入侧、我们绝不会观察到任何大于5.5V 的电压
  • 组件不会暴露在高温环境中
  • 在我们的实验中,我们无法重现故障(例如,输入电压过高、噪声、输出短路...)
  • 我们使用 EN 来不经常启动/停止转换器
  • 我们从锂离子电池升压到4.2V
  • 我们以连续模式(即 PS 拉高)操作部件

我们非常感谢您的任何帮助

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MH、
    在测量 VBAT 和 GND 之间的阻抗时、是否移除电感器? 如果不是、请移除电感器、并仔细检查 VBAT 和 GND 或 SW 和 GND 之间是否存在短路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SW 和 PGND 之间短路
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    短接在 SW 和 PGND 之间。 阻抗往往约为4R。

    谢谢你

    m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MH、
    您可以向我介绍一下布局和原理图吗? SW 到 GND 短路通常由 SW 引脚中的电压尖峰引起。 电压尖峰电平与布局相关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局非常接近建议的布局、并且 TI 已经根据我的了解(不确定)进行了审查、应该可以。 SW 引脚上的尖峰可能会像 APP 那样高。 7.5V。使用尽可能短的接地导线(无正常接地导线)进行测量

    没有振铃、只是一个小峰值。

    此致

    AFE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、AFE、M:
    SW 引脚的绝对最大额定值为最大7V 布局和波形对于我们发现风险非常重要。 如果论坛不能说服您、您可以将这些材料与私人消息共享。

    *超出绝对最大额定值下列出的值的应力可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为在应力额定值下的工作情况、对于这些额定值下的器件功能运行或者任何其它超出建议运行条件下的功能运行、在此并未说明。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、AFE、M:
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)
    谢谢~