This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:IMON 状态咨询

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774368/tps92692-q1-imon-state-consult

器件型号:TPS92692-Q1

您好、我 的客户希望知道如果我们的器件处于故障状态(不是开关)、IMON 引脚的电压?我认为这将为零、对吗? 此外、如果我们将 SS 或 PWM 连接到 GND、IMON 的电压如何? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    IMON 代表电流流经 RC (CSP 和 CSN)。  可能存在开关关闭的故障情况、但如果 RCS 上存在差分电压、它将出现在 IMON 上。  如果 RCS 上没有电压、则 VMON 将为0。

    如果您将 SS 或 PWM 接地、则上述内容仍保持不变。  它只是一个放大器、在  CSP 和 CSn 上的差分电压增益为14。

    谢谢 Tuan