请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5041EVAL 尊敬的先生:
LM5041EVAL 板具有一个反馈电路、与基本反馈电路相比、该电路具有更多的附加组件。 我对部件有以下疑问:
D12可能用于钳制电压、但在反馈电路中添加该二极管的确切用途和优势是什么。
2. 反馈的基准电压部分使用的二极管(D6)的用途和优势。
3.20K 仅串联用于第一个误差放大器的1.2V 基准。 我们是否必须使用串联电阻器? 有哪些优势?
谢谢、此致、
Nesh