我在电路板中设计了该控制器、并尝试使用 Aardvark I2C/SPI - USB 器件验证功能。 事务和响应看起来正确。 我可以写入使能 寄存器、并看到输出功率在1x 时打开。 之后、我无法再得到任何响应。 设置1.5倍或自动剂量似乎不会执行任何操作。 尝试打开任何输出会导致无电流被灌入。
我尝试了自动调节器递增和不执行。
下面是一个示例指令序列:
比特率10kHz
00 40. 启用部件
08. 设置 MISC 寄存器
22 40. 写入 LED 电流控制
暂停500毫秒
23 40.
24 40.
25 40.
26 40.
27 40.
22 00
23 00
24 00
25 00
26 00
27 00
22 8 f
23 8 f
24 8 f
25 8 f
26 8 f
278f
有什么想法我在这里遗漏了什么?
谢谢、
David B