This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:UCC28056电源电压

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774648/ucc28056-ucc28056-supply-voltage

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件: UCC28880

尊敬的 TI:

我的客户正在将 UCC28056用于150W SMPS。

电源电压由 UCC28880输出电压(15Vdc)提供

问题是 PFC 输出电压在130W (满负载:150W)时从390V 降至310V。 当 UCC28880 (高侧降压)的输入为 PFC 输出时、会发生此问题。

此问题已解决、因为我已尽可能缩短电流感应模式。

但是、当 UCC28880输入为交流电源时、不会发生此问题。

您能解释一下此问题的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    我想开关操作、高侧降压转换器产生的电流环路可能会耦合到 UCC28056的 ZCD/CS 引脚、这会导致 PFC 的开关模式行为错误。 当您将 UCC28880更改为由交流输入供电时、您更改了高侧降压的电流路径。

    此致、
    本·洛夫