This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:数据表中的错误?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773849/bq24650-mistake-in-the-datasheet

器件型号:BQ24650

您好!

这是一个基因集合、表示预充电阶段的超时保护为30分钟、而我认为这是快速充电超时保护(预充电应在几秒钟的棒球场内)...

对吧?

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:
    数据表中的信息是正确的。 预充电计时器为30分钟。 该充电器是一款多节电池充电器、在预充电期间、充电电流为快速充电电流的1/10、30分钟时间是一种失效防护机制、可防止严重降级/损坏的电池组。 多节电池配置增加的电池容量是该计时器时间如此长的另一个原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看到...

    在查看图14中的流程图时  、提到了 FastCharge 计时器、但在数据表中的任何位置都找不到指示...

    非常感谢您的参与

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:
    这是一个错误。 BQ24650不执行快速充电安全计时器。 感谢您提请我们注意此内容、我们将尽快修订此部分。