This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:TPS40170是一个不错的选择吗?

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM73605, LM43601, TPS54541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773076/tps40170-tps40170-good-choice

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件: LM73605LM43601TPS54541

您好、TI 系列。

在我的设计中、将有4个不同的电压电平。

电压输入:11V 至24V、但安全最大值将超过30V。 (瞬态)

输出:  

1.2V 8A/3.3V 4A/2.5V 1A/10V 5A

我计划使用 TPS40170。

**在我的系统中没有气流。

这是一个好选择吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否为所有这些器件使用一个 IC?
    否则、您可以查看
    适用于4A 和5A 设计的 LM73605
    适用于1A 设计的 LM43601
    上述所有选择都具有集成开关和补偿功能、因此设计起来比控制器简单。

    对于8A 而言、TPS40170似乎还可以、但我建议运行 webench 以获得合理的组件选择和示例布局。 下面是一个示例
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Arief。

    感谢您的快速重播。

    很抱歉、我忘记了澄清有关我的设计的一些信息。

    对于我的所有设计、我需要使能和 PGOOD 信号来进行链式电源接通、并为 MCU 提供最后一个电源正常。

    我的 PCB 将是8 - 10层和2或4层完全接地。 PCB 尺寸210mm x 297mm

    我的最大组件高度不能超过6.3mm。 没有空气冷却、但我可以使用铝质外壳进行冷却。

    通过这种方式、我可以将1.2V 电源轨拆分为两部分。 每个4A。

    当我在 webench 中试用 LM73605系列时、唯一的问题是电感器。


    对于4A-4.5A 输出、tps54541系列如何? 1.2V - 2.5V - 3.3V - 10V

    在 webench 中、它似乎是最热的二极管部件。 我相信我可以用外壳触摸来冷却它。

    你怎么看?

    此致。
    Erman Arslan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Erman、

    TPS54541似乎也可以。 LM73605上的电感器是否过大? 因为通常您选择的电感器能够至少处理器件的电流限制。 是的、二极管将很热、尤其是在低占空比条件下。 Webench 应该会让您大致了解热性能。

    我建议尝试以较低的频率运行、以便最大限度地降低开关损耗并提高效率、尤其是在使用较高电流器件时。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、

    感谢你的帮助。

    我尝试了120kHz (1.2V 4.5A)、二极管在环境温度为30°C 时似乎为60C。 与 LM73605相比、我相信将 D2PAK 二极管压到铝更容易。