请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40170 主题中讨论的其他器件: LM73605、 LM43601、 TPS54541
您好、TI 系列。
在我的设计中、将有4个不同的电压电平。
电压输入:11V 至24V、但安全最大值将超过30V。 (瞬态)
输出:
1.2V 8A/3.3V 4A/2.5V 1A/10V 5A
我计划使用 TPS40170。
**在我的系统中没有气流。
这是一个好选择吗?
谢谢