This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8555:通道 A 和 B 上的 LED#39的数量不同、每个通道上的电流/亮度相同

Guru**** 2514455 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8555, LP8555EVM, LM3697EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774011/lp8555-different-number-of-led-s-on-channel-a-and-b-with-the-same-current-brightness-on-each-channel

器件型号:LP8555
主题中讨论的其他器件: 、LM3697EVM

您好!

我们正在评估使用 LP8555驱动通道 A 和通道 B 上的两个 LED 条的可行性、每个 LED 条具有不同数量的 LED。

对于我们的设计、我们需要将两个通道上 LED 的亮度保持在同一水平。

 

我们已在连接  到 LM3697EVM 上的 LED (也来自 TI)的 LP8555EVM 上测试了该设计、 其中使用了正向电压为3V 的 SML312WBCW1 LED。  我们连接了 Boosta、BOOSTB 和 GND

从 LP8555EVM 到 LM3697EVM LED 通道、如下所示:

其中、通过 HL1A、 HL1B 等星形跳线配置调整每个升压通道的 LED 驱动数量。

我们使用了来自外部电源的5V 直流电压作为 BATT 电压:

通过测试、我们测得了两个通道的电流和电流不稳定之间的巨大差异。

请提供建议、说明如何将两个通道上 LED 的亮度保持在同一水平并保持稳定。

  

下图显示了我们的测试设置和测量:

下面是 LP8555评估软件的设置:

其中电路配置为在没有12C 控制的情况下运行:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    下面是一些建议、
    您可以尝试对背面 A 和 B 使用相同的 LED 计数、以查看 LP8555是否可以输出相同的电流;
    2.如果您可以在上述第一项测试中观察到相同的电流、则这意味着设置正常;
    3.如果您无法从相同的 LED 计数中获得相同的电流、则需要检查连接和配置、一定会有问题;
    组 A 和组 B 的 LED 状态是什么?
    5.can 您单独测试每个存储库、看看是否有错误?
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用相同的计数、电流与 A 和 B 相同

    2.这意味着设置正常。

    不适用

    4.上次测试4+9时,今天我在每侧测试4/6/9。

    5.我尝试仅驱动一个通道而将另一个通道留空,似乎会导致电流溢出,从而破坏 LED。

    从结果来看、我认为这意味着我们无法驱动当前配置下的不同 LED 通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    实际上、它可以支持具有相同电流的组 A 和组 B 的不同 LED 组。 我认为您的连接可能错误、您需要将"HVLED2"指向 LEDA1、将"HVLED2"连接到 LEDB2、而不是 GND。 让我们再试一次。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我修复了我的连接、并且能够驱动每个组上不同数量的 LED。  感谢您的建议。