This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:100-200MHz 之间的极高 EMC 发射

Guru**** 2814695 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772754/bq24171-very-high-emc-emission-between-100-200-mhz

器件型号:BQ24171

团队、

您能帮助我们检查 BQ24171在设计中可能存在的问题吗?

我们观察到100-200MHz 之间的极高 EMC 发射 、这使我们无法通过认证。

我们尝试降低充电电流、放置铁氧体磁珠、但它没有帮助。 当我们使用近场探头测量发射时、线圈的值大于其他组件。 我们可以离线共享原理图和布局以供审阅。

感谢您的及时反馈和帮助。

TI 客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bart、

    建议在 PVCC 上放置一个0.1uF 的额外去耦电容器、降压转换器的输入对于最大限度地降低 EMI 至关重要。 请在 e2e 中与我建立好友关系并发送原理图和布局。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通过电子邮件解决。