This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3839:独立的电源引脚和监视器引脚

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3890, TPS3808, TPS3700, TPS3710, TPS3711, TPS3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772725/tps3839-separate-power-pin-and-monitor-pin

器件型号:TPS3839
主题中讨论的其他器件:TPS3890TPS3808TPS3700TPS3710TPS3711TPS3701

尊敬的团队:

我们是否有具有单独电源引脚和监控器引脚的监控器 IC?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我们有许多系列具有单独的电源引脚和监视器引脚。 在 TI 监控器中、我们将单独的监控器引脚称为"感应引脚"。
    TPS3808和 TPS3890系列器件是具有感测引脚的常用器件。
    如果您有更多信息、例如监控所需的电压轨、我们可以帮助您缩小正确器件的范围。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    感谢您提供相关信息。
    客户希望使用该器件来监控12V 电压轨。
    但我在 TI 网站上找不到输入电压滤波器。
    您是否可以建议器件感应引脚监控12V 电压? 如果该引脚的最大电压大于18V、则会更好。
    此外、ns 内的响应时间会更好。

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    如果您需要功能类型、请查看我们的 TPS3710 18V 或 TPS3711 36V。 这两种器件都提供欠压保护。 如果您需要欠压和过压保护、请查看 TPS3700或 TPS3701。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marcoo:

    感谢您提供这些信息、TPS3710看起来不错、但我们是否有速度更高的器件?
    该器件似乎有我们的响应时间。
    NS 响应时间会更短。

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我们的监控器产品系列中最快的响应时间在我们范围内。 NS 响应时间要求使用电压基准+运算放大器的分立式解决方案。

    -Marcoo Z