This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:请帮助检查 TPS2373原理图是否正常。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773670/tps2373-please-help-to-check-tps2373-schematic-is-ok-or-not

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: PMP20859

e2e.ti.com/.../TPS2373_5F00_20190213_5F00_modify.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    当然可以。 我将在本周稍后的时间用笔记回复。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您是否打算执行 PMP20859等非标准 UPoE 或 PoE 冗余? 我们的 PMP20859设计符合 IEEE802.3bt 标准 、可提供无中断冗余。 它不适用于>2类功率(UPoE)的非标准方法,因为由于 IEEE 标准的批准,它们现已过时。

    您能否提供有关您的系统的更多详细信息? 有两个功率级吗?  

    我们建议使用 TPS2372-3。 我们不建议将 TPS2373-4用于 PoE 冗余系统(例如 PMP20859)、因为未使用高级启动。 另外、考虑到您已配置为6类、使用-3也可以节省一些成本。
    -将 PR14和 PR8240更改为27.4kohm 以进行有效检测、从而解决流入 FET 电桥的泄漏电流问题
    - PD 类型指示器应使用 VDD、而不是 VC_OUT 作为光耦合器的初级侧

    对此,
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师