This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2765:LM2765在高温下的运行

Guru**** 2517530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769392/lm2765-operation-of-the-lm2765-at-high-temperature

器件型号:LM2765

你(们)好

我对 LM2765有一些看法。


它用于下图所示的电路图中。
PWM 信号输入到 SD 端子。


当环境温度升高时、
当 SD 引脚为高电平时、VOUT 在80°C 环境温度下线性上升。
它会增加到最大额定值。 之后、输出下降。
您是否曾有过这样的现象?
我不知道原因、请支持。

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ishiwata-san
    当 SD 引脚电压大于 V+引脚电压的40%时、器件应关断。 您是否会再次检查 SD 引脚电压?
    此外,SD 引脚电压应小于 V+引脚电压+0.3V,您是否也要检查这个?
    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    El-San

    感谢你的答复。
    我还认为 SD 引脚有问题。
    我已经检查了客户有关 SD 引脚的信息。
    输出是否异常取决于环境温度?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ishiwata-san
    我基本上不希望该器件在高温下工作异常。
    此致、
    EL