This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:硬件分类和 CLS 引脚

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774619/tps23753a-hardware-classification-and-the-cls-pin

主题中讨论的其他器件:TPS23753A

你(们)好

我们有一个 有关 TPS23753A 的问题。您能为我们提供帮助吗?

[问题]

我们知道、POE 硬件分类允许 PSE 在启动前确定 PD 的电源要求、并有助于实现
通过电源管理。在 TPS23753A,中、我们使用90.9欧姆电阻器,Ω 填充 CLS 引脚、并将其作为依据
当 PD 负载未达到 6.49W 时、它仍然工作。在我的提交中、如果使用3类 PD 负载、这是正确的吗
必须介于6.49W 和12.95W 之间。否则、它将不起作用。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Taka、

    这些最小和最大功率要求仅是要选择的类别的建议。 例如、如果配置为3类时低于6.49W、PSE 将不会断开连接。 但是、您必须保持在最大功率(12.95W)以下才能保持连接。

    为了使 PSE 保持连接、PD 必须消耗最小的输入电流。 这称为维持功率特征(MPS)、TPS23753A 数据表的第8.4.5节对此进行了详细介绍。 如果您的 PD 消耗的电流小于此值(在本例中为10mA 直流电)、则 PSE 将断开电源。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师