This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064RNQEVM:用于 HDMI 应用的 TUSB1064

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774258/tusb1064rnqevm-tusb1064-for-hdmi-application

器件型号:TUSB1064RNQEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB1064

您好、先生、

我们的客户希望设计 Type C 至 HDMI 软件狗、

 TUSB1064RNQ EVM 可以 是 C 型转 DP、  

如果 DP 连接器跳转至 HDMI、该 EVM 支持 TYPEC 转 HDMI? 还是需要 TPS6598x?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo

    您需要在 TUSB1064的输出端连接一个有源 DP 到 HDMI 协议适配器。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢。

     我知道 TI 没有 DP 转 HDMI 协议器件、对吧?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo

    正确、TI 没有活动的 DP 到 HDMI 协议转换器。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    非常感谢。

    Hugo