This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:再充电条件

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774622/bq24210-recharge-condition

器件型号:BQ24210

我计划使用 BQ24210为物联网设备的电池充电。  

充电器将永久连接到锂离子电池(18650 1节电池、3200mAh)

太阳能电池板为:VOC = 6V、VMP = 4.4V、IMP = 500-750mAh

EN 连接至 PG (空载模式)
Riset 780 Ω
Rchg=RPG=2K 欧姆
Vdpm 将浮动,未连接

我想,为了延长电池的使用寿命,在充电完成后,是否可以设置 IC 等待电池电压降低到3.5V,以便再次重新激活充电过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    要将再充电或刷新更改为3.5V、需要使用外部电路来监控电池电压、然后控制 EN 引脚。
    BQ24210将监控 BAT 引脚上的电池电压、当电池电压降低至低于4.2V 约100mV 时、该单元将启动一个再充电周期。 但该电路无法更改。