This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:数据表上等式7的含义

Guru**** 2503205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774474/ucc28710-meaning-of-equation-7-on-the-datasheet

器件型号:UCC28710

您好!

您能否解释 UCC28710数据表上等式7的物理含义?

我不明白为什么有 k_am 的平方。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Itoh-San、您好!

    感谢您关注 UCC28710控制器。 K_AM 项在器件控制律的 AM 部分中说明了初级峰值电流的变化(请参阅数据表第14页的图16)。

    之所以将该项进行平方运算、是因为在 DCM 反激式中、功率是根据以下公式得出的:PoUT = 1/2*Lm*FSW*IPK^2。
    (也有一个效率术语、但我将其留给了、以保持其简单。)
    该公式表明、功率等于以特定重复率(频率)传输的磁能量。

    公式7可重新排列为 PSB /fmin = Pout/fmax/Kam^2。
    这将待机功耗1/2*lm*ipk_min^2与满功率能1/2*lm*ipk_max^2相关联,系数为 Kam。
    取消项后、它会降至 IPK_MIN = IPK_max/Kam。

    在无负载时、每个开关周期仍向输出端提供固定的最小能量。 但是、频率不能降至零、否则初级偏置电源将消耗、控制将关闭。 因此、有必要保持最小内部负载、以使控制保持运行并调节输出电压、即使没有外部负载也是如此。 公式7是一个粗略的近似值、有助于确定最小负载、以及公式8。

    我希望这可以解释为什么锦渡是被浪费的。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich San、您好!

    非常感谢。

    我觉得这个解释很好、解决了这个问题。

    此致、

    Itoh