This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912-Q1:需要低噪声器件

Guru**** 2391795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88-Q1, LP5912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773344/lp5912-q1-low-noise-device-required

器件型号:LP5912-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7A88-Q1

您好!

我的客户正在寻找具有以下要求的 TI 器件。 您能建议些什么吗?

这是汽车客户、因此请分享 Q1器件。

噪声要求:100kHz 之后为2nV/sqrt (Hz)

 

 

第1部分

VIN = 3.3V 或1.8V 或指定的供应商

Vout = 0.9V

PoUT = 500mW

 

第2部分

VIN = 3.3V 或指定的供应商

VOUT = 1.8V

PoUT = 200mW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aniket:

    LP5912-Q1是适合您的条件的理想选择;但是、如果您的两个负载在布局上彼此靠近、您可能还希望考虑使用 TPS7A88-Q1、它是一个双路 LDO (两个 LDO 位于同一封装中)。

    我们的参数搜索是用于解决此类问题的最佳工具。  我已在 此处的参数搜索中填入您提出的要求 、并按输出噪声排序。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户需要 2nV/rtHz、但 TPS 7A88-Q1 TI IC 在100kHz 时具有10nV 电压。 我们是否有任何其他我们可以建议的器件?

    第1部分

    VIN =灵活或供应商、可在考虑功率耗散的情况下指定

    Vout = 0.9V

    PoUT = 2600mW

    第2部分

    Vin = Vin =灵活或供应商可在考虑功率耗散的情况下指定

    VOUT = 1.8V

    PoUT = 400至500mW

    此致、

    Aniket

    PS:如果需要、我们还可以讨论离线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aniket:

    正如我在上一篇文章中提到的、参数搜索是查找当前提供的 LDO 的最佳方法。 我们目前通过汽车认证的最低噪声 LDO 是 TPS7A88-Q1、如提供的参数搜索所示。

    非常尊重、
    Ryan