主题中讨论的其他器件:TPS7A88-Q1、
您好!
我的客户正在寻找具有以下要求的 TI 器件。 您能建议些什么吗?
这是汽车客户、因此请分享 Q1器件。
噪声要求:100kHz 之后为2nV/sqrt (Hz)
第1部分
VIN = 3.3V 或1.8V 或指定的供应商
Vout = 0.9V
PoUT = 500mW
第2部分
VIN = 3.3V 或指定的供应商
VOUT = 1.8V
PoUT = 200mW
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户正在寻找具有以下要求的 TI 器件。 您能建议些什么吗?
这是汽车客户、因此请分享 Q1器件。
噪声要求:100kHz 之后为2nV/sqrt (Hz)
第1部分
VIN = 3.3V 或1.8V 或指定的供应商
Vout = 0.9V
PoUT = 500mW
第2部分
VIN = 3.3V 或指定的供应商
VOUT = 1.8V
PoUT = 200mW
尊敬的 Aniket:
LP5912-Q1是适合您的条件的理想选择;但是、如果您的两个负载在布局上彼此靠近、您可能还希望考虑使用 TPS7A88-Q1、它是一个双路 LDO (两个 LDO 位于同一封装中)。
我们的参数搜索是用于解决此类问题的最佳工具。 我已在 此处的参数搜索中填入您提出的要求 、并按输出噪声排序。
非常尊重、
Ryan
您好、Ryan、
客户需要 2nV/rtHz、但 TPS 7A88-Q1 TI IC 在100kHz 时具有10nV 电压。 我们是否有任何其他我们可以建议的器件?
第1部分
VIN =灵活或供应商、可在考虑功率耗散的情况下指定
Vout = 0.9V
PoUT = 2600mW
第2部分
Vin = Vin =灵活或供应商可在考虑功率耗散的情况下指定
VOUT = 1.8V
PoUT = 400至500mW
此致、
Aniket
PS:如果需要、我们还可以讨论离线。