This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3985:输入电压低于标称输出电压时的行为如何

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV713, LP3985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774612/lp3985-how-is-the-behaviour-with-lower-input-voltage-than-nominal-output-voltage

器件型号:LP3985
主题中讨论的其他器件:TLV713

在对我的设计进行审查时、一位同事抱怨说、在最小输入电压为4、4V 的情况下、5V-LDO 将无法工作、因为数据表中提供了:

'7.4.1 VOUT (目标)  0.3V≤VIN≤6V 下的运行

该器 件在输入电压等于或超过 VOUT (目标)+0.3V 时工作。在输入电压低于最低 VIN 要求时、器件无法正常工作、并且输出电压可能无法达到目标值。'

 

最小 VIN 要求为: "对于工作负载电流、建议的最小 VIN 为2.5V 或 VOUT (MAX)+额定压降电压(max)中的较大值。"

因此、在我的案例中、最小 VIN 为5V+3%+ 35mV=5、185V、以确保器件能够正常运行!

 

不清楚:如果器件低于 Vinmin、LDO 输出 MOSFET 是否导通?

我们担心 LDO 根本不起作用!

遗憾的是、没有显示输出电压随输入电压升高而行为的图。

此 LDO 的行为是否与其他 LDO 不同、因此 TI 不得不提及这一点?

 在 TI 其他 LDO (TLV713)的数据表中、这个主题描述如下:

'8.1.2压降电压

TLV713使用 PMOS 导通晶体管来实现低压降。 当(VIN–VOUT)小于压降时

电压(VDO)、PMOS 导通器件处于线性运行区域、输入至输出电阻为

PMOS 导通元件的 RDS (on)。 VDO 刻度...

 

有人对此 LDO 有任何经验吗?


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LP3985是美国国家半导体公司在 TI 收购之前最初发布的较旧 LDO 系列。  因此、数据表中的一些措辞是 National Semiconductor 当时如何描述产品、而不是 TI 如何描述我们的新系列器件。  

    根据您的说明、我对您的应用的理解是、您使用的是 Iout 为50mA 的固定5V 输出 LP3985 LDO、您有兴趣了解有关该 LDO 压降的更多信息。

    如电气特性表中所示、在输出电流为50mA 时、该 LDO 的最大压降为35mV。  这意味着对于5V 的稳压输出、您的最小输入电压应为5.35V

    当输入电压低于5.35V 时、LP3985将在压降下运行。  在该区域中、输出电压将是低于输入电压的电阻压降。  有关压降的更多信息、请参阅我们的 LDO 基础知识电子书的第1章:

    www.ti.com/.../slyy151.pdf

    非常尊重、

    Ryan