This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCH MOSFET 栅源极绝对最大值

Guru**** 2814215 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD25501F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774656/pch-mosfet-gate-to-source-absolute-maximum

主题中讨论的其他器件:CSD25501F3

您好!

在我检查 PCH MOSFET 规格时、TI 的 PCH MOSFET 未指定正 VGS 栅源极最大电压额定值、栅极电压>源极电压情况。 不过、以下是 CSD25501F3情况、其他 PCHFET 相同。

请告诉我们绝对最大 VGS 正电压。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我是 San、
    CSD25501F3包含一个来自 G-S 的齐纳钳位二极管 这使得栅极电压(VGS)能够在高于最大内部栅极氧化物值–6V 的电压上运行。但是、相对于源极拉正向栅极将导致二极管导通。 大值(10k)串联钳位电阻器 RC 可限制正向电流。 为了避免该二极管导通、我们不建议使用正 VGS。 因此、我们不指定正绝对最大 VGS。