This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:OCP 期间的延迟时间问题

Guru**** 2523330 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774238/iso5452-delay-time-problem-during-ocp

主题中讨论的其他器件:ISO5452

ART 编号:ISO5452

  ISO5452电路上的 DESAT 和 GND 引脚之间具有齐纳二极管和二极管、如下所示。

我们知道齐纳二极管和二极管内部存在一些寄生电容。  这些会影响使用 DESAT 引脚进行过流保护期间的响应时间吗? 您对此有何看法? 或如何处理它?

非常感谢。

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    尼豪!

    请参阅数据表的第10.2.2.8节 DESAT 二极管和 DESAT 阈值。

    正确、二极管的电容将增加到220pF 电容。 然后、所有该电容的总和与 RS 的值相结合、使消隐时间忽略开启时的错误跳闸。 您可以结合电容来调整 RS 的 RC 时间常数、以获得系统所需的消隐时间。

    如果您有其他问题、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    DON 正确、与 RS 串联的 DESAT 二极管 DDST 将影响数据表中所述的电路时序。 但是、齐纳二极管的寄生电容不会产生影响、因为电流将通过通向消隐电容器220pF 的路径为其充电。 齐纳二极管/并联二极管电容的影响不会影响 DESAT 时序。

    此致、
    Audrey