请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:ISO5452ART 编号:ISO5452
ISO5452电路上的 DESAT 和 GND 引脚之间具有齐纳二极管和二极管、如下所示。
我们知道齐纳二极管和二极管内部存在一些寄生电容。 这些会影响使用 DESAT 引脚进行过流保护期间的响应时间吗? 您对此有何看法? 或如何处理它?
非常感谢。
此致、
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.