This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:评估板反馈

Guru**** 2782315 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, TLV431, TLV341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774537/lm5041-eval-board-feedback

器件型号:LM5041
主题中讨论的其他器件:TL431TLV431TLV341

尊敬的先生:

我想了解从输出带电到反馈光耦合器、使用电容器 C42 (22nF)的实际优势。

此外、如果我将输出配置为3.3V/30A、则在反馈部分中、TL431具有2.5V 基准电压或 TLV431具有1.24V 基准电压、这将提供更好的调节并适合电源。  

更小的基准或更高的基准、这将更适合反馈部分。

谢谢、此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nesh、

    电容器通过为 R12周围的高频信号提供低阻抗路径来增加控制环路的高频增益。

    我会使用基准电压为1.24V 的 TLV341。 TL431是2.5V 基准、与3.3V 输出搭配使用时、它只留下极少的电压来驱动流经光耦合器二极管正向 VF 的电流。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席的答复。

    如果我使用 附件中所示的独立12V 次级电源偏置光耦合器二极管、那么我们使用2.5V TL431对3.3V 输出进行反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nesh、

    如果您从12V 电源轨偏置 TL431、则可以使用 TL431、但如果 TL431器件从其调节的实际输出电压偏置、则瞬态响应将更好。

    如果发生负载瞬态事件、则输出电压会瞬时变化、输出电压会在 TL431有时间响应之前通过光电二极管馈送。 这种效应可加快电压调节环路的响应速度。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,非常感谢你的立即反应。