This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138

Guru**** 2532640 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A64, UCD3138, UCD3138128A, UCD3138064, UCD3138128, UCD3138064A, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772622/ucd3138-ucd3138

器件型号:UCD3138
使用问题:
  TI 能否提供演示源代码参考?
  产品信息显示有图形界面开发。 是否需要在 CCS 编译器中打开图形界面?
   

关于芯片的几个问题:
在负载共享设计中、ADC 通过 PMBus 总线和并联电源收集的电流用于电流共享算法、还是用于电流共享设计的直接外部模拟电路?
我可以使用 PMBus 进行正常的 IIC 通信吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Wei
    www.ti.com 上提供了适用于多种 EVM 的演示代码、请参阅 www.ti.com/.../toolssoftware
    您提到的 GUI 称为 Fusion Digital Power Studio。 可从 www.ti.com/.../FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO 下载
    该 GUI 与 CCS 分开、是基于 PMBus 的 GUI。

    我建议您观看此视频以了解详情: training.ti.com/ucd3138-digital-power-tools-tools-overview-and-hardware-requirements

    关于将 PMBus 用于正常 I2C 通信、在 UCD3138和 UCD3138A 上、是作为从器件而非主器件、但 UCD3138064、UCD3138064A、UCD3138A64、UCD3138128和 UCD3138128A 可以使用 I2C 主器件或从器件。 有关 UCD3138064的其他 I2C 功能的更多信息、请参阅 www.ti.com/.../sluuad8b.pdf 第12和24页。

    关于负载共享、我将返回给您、我手头没有相关信息。

    此致
    Cormac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Wei
    关于负载共享:我们使用 UCD3138中的内部12位 ADC 来感应电源电流并共享总线电流,然后使用固件算法调整基准以实现电流共享。
    此致
    Cormac